This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5857:Misra C和CCS

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604896/ccs-msp430fr5857-misra-c-and-ccs

部件号:MSP430FR5857

工具/软件:Code Composer Studio

我正在编写一个代码,并想检查它是否符合MISRA C。 我在项目>属性>常规>高级选项> MISRA C中打开了MISRA C选项,但它只是在MISRA C 2004中添加的。  是否有办法添加加载项 或任何此类内容,以使其与MISRA C 2012兼容?  

还有谁能向我提供一种方法或流程图,说明如何继续使用MISRA C及其文档,以便我以符合标准的方式编写代码,以及如何创建合规性矩阵?  

任何帮助都是有帮助的。  

提前感谢您的参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有方法添加加载项 或任何此类内容以使其与MISRA C 2012兼容?  [/引述]

    请参阅 此论坛主题

    Viswanath 说:
    任何人都可以向我提供如何使用MISRA C[/QUOT]的方法或流程图吗?

    我不知道TI关于此主题的任何信息。  E2E社区的其他成员也许有一些贡献。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    我浏览文章并回答我的问题。 谢谢你。