This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS7 Coredump

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604986/ccs-ccs7-coredump

主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我遇到的问题与 https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/60.4509万相同

不要认为它与内核相关,但某些系统工具已更新。

内核版本:
uname -a
Linux SMP.0-81-lowlatency #104-Ubuntu 4.4 抢占世界时间2017年6月14日09:42:54 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

已重新安装ccs7:
rm -rf .ti
rm -rf ti
已安装最新的CCS7 7.2 .0.0.0013万
在命令提示符下:
~/ti/ccsv7/eclipse$./CCStudio
分段故障(内核转储)

然后尝试通过命令行执行xdctools:
TI/xdctools_3_50_02_20_core/xs.x86_64 U:错误:无法创建会话管理器错误:无法创建会话管理器:找不到JVM;尝试将环境变量'XDCTOOLS_JAVA_HOME'设置为包含64位Java运行时环境(1.7 或更高版本)的任何目录的绝对路径;例如,'/usr/a/jvm-a/Openlib-java/7

因此:
导出XDCTOOLS_JAVA_HOME=$JAVA_HOME
这是:
XDCTOOLS_JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle

然后从makefile中剪切并粘贴到命令行:
"/home/tcmichals/ti/xdctools_3_50_02_20_core/xs" xdc.tools.configuro configPkg -t gnu.targets.arm.a9F -p ti.platforms.evmAM437X -r版本-c "/home/tcmichals/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3"-
分段故障(内核转储)

这确实奏效。
/home/tcmichals/ti/xdctools_3_50_02_20_core/xs

认为问题出在JRE中编译的所有TI工具集。
我有一个strace dump显示它正在调用JRE:
execve ("./CCStudio",["./CCStudio"],[/* 71个vars */])= 0
BRK (NULL)                              = 0x18b3000
ACCESS("/etc/ld.so.nohwcap",F_OK)=-1     ENOENT (无此类文件或目录)
mmap (NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVILE|MAP_ANONYMOUS,-1, 0)= 0x7ff783eb0000
readlink ("/proc/self/exe","/home/tcmichals/ti/ccsv7/eclipse"...,4096)= 41
ACCESS("/etc/ld.so.preloce", R_OK)=-1     ENOENT (无此类文件或目录)
open("/home/tcmichals/ti/ccsv7/eclipse/jre/lib/amd64/tls/x86_64 /libjsig.so",O_RDONLY|O_CLOEXEC)=-1 ENOENT (无此类文件或目录)
stat("/home/tcmichals/ti/ccsv7/eclipse/jre/lib/amd64/tls/x86_64,0x7fffe0834ce0)=-1环境(无此类文件或目录)
open("/home/tcmichals/ti/ccsv7/eclipse/jre/lib/amd64/tls/libjsig.so",O_RDONLY|O_CLOEXEC)=-1 ENOENT (无此类文件或目录)
stat("/home/tcmichals/ti/ccsv7/eclipse/jre/lib/amd64/tls",0x7fffe0834ce0)=-1 ENOENT (无此类文件或目录)
open("/home/tcmichals/ti/ccsv7/eclipse/jre/lib/amd64/x86_64 /libjsig.so",O_RDONLY|O_CLOEXEC)=-1 ENOENT (无此类文件或目录)
stat("/home/tcmichals/ti/ccsv7/eclipse/jre/lib/amd64/x86_64,0x7fffe0834ce0)=-1 ENOENT (无此类文件或目录)
open("/home/tcmichals/ti/ccsv7/eclipse/jre/lib/amd64/libjsig.so",O_RDONLY|O_CLOEXEC)=3.
....
futex (0x80d054,FUTEX_WAKE_OP_PRIVATE,1,1,0x80d050, {FUTEX_OP_SET,0,FUTEX_OP_CMP_GT,1})= 1
Futex (0x80d028,FUTEX_WAKE_PRIVATE,1) = 1
Futex (0x79.7254万,FUTEX_WAY_PRIVATE,3,NULL)= 0
Futex (0x79.7228万,FUTEX_WAKE_PRIVATE,1) = 0
-- SIGSEGV {si_signo=SIGSEGV,si_code=SEGH_MAPERR,si_addr=0x7fffbf6074a0}--
RT_sigprocmask (SIG_SETMasK,~[RTMIN RT_1],~[kill stop RTMIN RT_1],8)= 0
-- SIGSEGV {si_signo=SIGSEGV,si_code=SEGH_MAPERR,si_addr=0x7fffbf607fe0}--
++已被SIGSEGV (核心转储)+++杀死

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您提供故障排除的详细信息。  是否可以在   系统上的/usr/lib/jvm/java-8-oracle中为我提供Java版本的输出?

    提前感谢您的参与。

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跟进:with fix @processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
    CCStudio工作正常。 但是,xdctools /home/tcmichals/ti/xdctools_3_50_02_20_core/xs不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Java版本
    Java版本"Java.0_131" 1.8
    Java(TM) SE运行时环境(Build 1.8 .0_131-B11)
    Java Hotspot (TM) 64位服务器VM (Build 25.131 -B11,混合模式)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    set | grep -i java
    Derby_home=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
    J2REDIR=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/JRE
    J2SDKDIR=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
    java_home=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
    node_path=/usr/lib/nodejs:/usr/lib/node_modules:/usr/share/javascript
    path=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/games:/ssnap/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin:/usr/lib/jvm/java/java-8-oracle/bin/8
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,这可能很有帮助:

    ltrace "/home/tcmichals/ti/xdctools_3_50_02_20_core/xs.x86_64 U"--xdcpath="/home/tcmichals/ti/bios_6_46_04_53/packages;ti.platforms.evmAM437X /home/home/tc_5ccp_mich_mas/p_02/
    __libc_start_main(0x40.1944万, 14, 0x7ffdb950c6c8, 0x40.891万 <finished...>
    Ftime (0x7ffdb950c4e0,0x7ffdb950c6c8,0160)
    ....
    __xstat (1,"/home/tcmichals/ti/xdctools_3_50"...,0x7ffdb950a520) =-1
    strlen("/usr/lib/jvm/java-8-oracle") = 26.
    strlen("jre/lib/amd64/server/libjvm.so") = 30
    Sprintf ("/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/l"...,"%s","/usr/lib/jvm/java-8-oracle","/","jre/lib/amd64/server/libjvm.so")= 57
    __xstat(1),“/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/l...,0x7ffdb950a550) = 0
    Memset (0x7ffdb950a5c0,'\0',24) = 0x7ffdb950a5c0
    strrchr("/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/l"...,'.') =".so"
    dlopen("/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/l"...,1) = 0xf3.46万
    dlsym (0xf3.46万,"JNI_CreateJavaVM") = 0x7f686b5d9c70
    --- SIGSEGV (分段故障)---
    --- SIGSEGV (分段故障)---


    因此,没有JNI_CreateJavaVM函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,
    您是否可以尝试我最近在下面的主题中发布的变通办法?
    e2e.ti.com/.../222.6461万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导出java_tool_options=-Xss1280k
    工作...