This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/F28M35H52C:ARM_ARM 4.9 7或4.9 9

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604936/compiler-f28m35h52c-arm_4-9-7-or-arm_4-9-9

部件号:F28M35H52C

工具/软件:TI C/C++编译器

是否有办法使内存的任何段在conto (f28m35h52)中保持未初始化状态。 编译器(ARM_NOINIT 4.9)似乎无法识别#pragma 4.9 (ARM_ARM_NOINIT) 9或ARM_ARM_NOINIT 7)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个有4年历史的编译器。  请考虑升级。

    Pat Harris 说:
    我的编译器似乎无法识别#pragma NOINIT (ARM_NOINIT)(ARM_ARM_ 4.9 9或ARM_ARM_ 4.9 .7)?

    正确。  它将在更高版本中引入。

    Pat Harris 说:
    是否有办法使RAM的任何部分保持未初始化[/QUOT]

    是的。  我假定您是为较新的EABI而构建,而不是较旧的ti_ARM9_ABI或tiabi。  您可以在链接程序命令文件中的节说明符上使用"type = NOINIT"。  请在 臂装配工具手册中阅读更多相关信息。  虽然您可以将NOINIT应用到编译器生成的节(如.bss),但将noinit变量放在您使用#pragma data_section.命名的节中,然后将该节NOINIT放在链接器命令文件中可能会更容易。

    谢谢,此致,

    -George