This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:donwload已损坏

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604864/ccs-donwload-is-corrupted

工具/软件:Code Composer Studio

我在安装CCS时总是会损坏。 这是我的日志文件 。e2e.ti.com/.../5736.ccs_5F00_setup_5F00_7.2.0.0.0013万_5F00_install.log 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    江屿

    我认为您看到的问题是由于临时文件夹路径中有空格造成的。 当我查看日志时,我可以看到安装程序将正确的路径用引号传递到zip实用程序7za.exe,但错误消息仅显示空格前面的路径。 我昨天有另一位用户报告了此问题,并且能够重现该问题。 我们需要在安装程序中修复此问题。 要解决此问题,可以将TEMP和TMP环境变量更改为没有空格的变量吗? 将使安装完成,您可以在安装完成后将其更改回。

    此致,
    John