This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:深色主题和未定义部分

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599859/ccs-cc3220sf-launchxl-dark-theme-and-not-defined-section

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我喜欢深色主题,但"未定义"部分(我指的是不符合#define条件的部分)突出显示颜色与文本颜色非常接近,实际上隐藏了代码。 在颜色设置中找不到相关调色板。

有人有同样的感觉,而且以任何方式固定下来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我个人不使用深色主题,因此不确定在这种情况下要更改哪个设置,但有几个不同的地方可以自定义颜色设置,如 本文所述,您可能想尝试一下。

    也许社区中使用深色主题的其他人也会接受他们的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我没有运气。 似乎我是唯一使用这个主题的人:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    下面介绍如何更改非活动代码的背景颜色:

    转至首选项对话框。

    单击底部的Show advanced options (显示高级选项)

    然后转到C/C++-> Editor。

    选项显示在下面的捕获中

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我错过了高级设置...