This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:代码编写器不打开

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604681/ccs-codecomposer-code-composer-doesn-t-open

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

正如标题所说,CCS似乎不会启动...
起初,我安装(并成功使用) CCS v 6.1。 直到今天,当我双击桌面图标打开它时,它首先显示了TI代码编写器的常用徽标,然后什么也没发生...
在我的计算机经过多次试用和重新启动后,我决定卸载并重新安装它...恐怕是徒劳的,因为没有任何更改,也无法正常运行...
尽管我非常绝望,但我甚至卸载了所有内容,并全新安装了CCS 7.2 v
同样的事情再次发生...我得到了几秒钟的初始徽标,然后没有向我显示代码编辑器工作室的启动器,我可以在其中选择我的工作区,它关闭了,happens...it不会打开/工作!
让我疯狂的是,如果我用食食,效果还不错!
最后,当我尝试通过终端运行时,我得到了以下信息:

命令i键入:   ~/ti/ccsv7/eclipse$ sudo ./CCStudio
结果:               分段故障(转储内核)

如果有人知道发生了什么,请...

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您最近进行内核更新的可能性有多大? 我们今天遇到了一系列与内核更新相关的问题,该内核更新刚刚发布,基本上阻止CCS启动。

    此处描述的问题有一个解决方法:
    e2e.ti.com/.../60.4599万

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!

    您提到的线程中AndyW建议的变通办法似乎解决了问题。

    再次感谢