This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv7复制项目:什么是"选择文件系统"(默认,RSE,JSch)

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604661/ccs-ccsv7-copy-project-what-is-choose-file-system-default-rse-jsch

工具/软件:Code Composer Studio

使用CCSv7的“复制项目”功能时,问题之一是“选择文件系统”以及以下选项:

  • 默认
  • RSE
  • Jisch

这是什么意思?

这是CCSv7 版本7.1 .0.0.0016万。

屏幕截图已附加:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    该选项用于选择要将项目文件夹粘贴到的自定义位置。 通常,它会粘贴到工作区文件夹内的某个位置,但您可以使用以下方法选择不同的位置:
    -默认值通常用于本地文件系统
    -RSE适用于远程系统浏览器: tmober.blogspot.com/.../remote-system-explorer-10-is-released.html
    -Jsch用于Java安全通道(SSH2的Java实施)

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 这就为我解决了这个问题。 谢谢...