This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PGE:UniFlash在Windows 10上不工作

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603760/ccs-tm4c123gh6pge-uniflash-does-not-work-on-windows-10

部件号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,


我正在使用Uniflash 4.1 将程序写入TM4C123G。

当PC O/S为Windows7时,它可以正常写入。

在装有Windows10操作系统的PC上,显示以下错误。

[错误] Cortex_M4_0:文件加载器:内存写入失败:
CPU重置错误。 请求的重置已中止。

Uniflash 4.1 是否可以在Windows10上使用?

请告诉我可能的原因和措施。

此致,
羽田秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maeda-San,
    Windows 10支持Uniflash v4。 您使用的是Uniflash的桌面安装还是云版本?

    谢谢你
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki-Soo Lee-san

    非常感谢您的回复。

    它们使用独立版本。

    此致,
    羽田秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maeda-San,
    支持Windows 10。 是否可以向我提供该计划?

    谢谢你
    KI