This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Linux 7.2 在启动时崩溃

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604576/ccs-linux-ccs7-2-crashes-on-start

主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

 单击桌面图标时,v 7.2 的新(全新)安装无法启动。 请使用16.04 LTS

我检查了权限,所有权限都是正确的。 如果从命令行启动CCStudio ,则会出现核心分段错误,

如果以sudo身份运行,也会发生这种情况,因此它不是权限。

我卸载并删除了ccsv7目录,并尝试在两个不同的系统上以相同的结果安装Web和脱机全新。

如果我开始食食食, 代码运行正常,但作为 食食食,neon 6不是ccsv7 (第二个图像)

最后一个映像是Linux中的跟踪捕获,可能没有帮助。

 我已更新并验证  libc-i386库

如果我启动eclipse, 则代码运行正常,但作为eclipse ,则不是ccsv7