This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:打开CCS时生成-如何禁用?("targetConfigs/"

Guru**** 2529130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604313/ccs-ccstudio-targetconfigs-generation-when-ccs-is-opened---how-to-disable

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

对于CCS中的MSP430开发工作,我喜欢将'targetConfigs/'重命名为'sys/'。 这种情况很好,但每次CCS重新启动targetConfig/都会重新生成!

是否可以停止此再生? 超级烦人! :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,

    如果要手动管理目标配置文件,您可以执行此操作。  如果进入项目属性,只需取消选中该框,CCS将自动管理配置。  在您拥有该文件并可以对其执行任何操作之后,CCS将不会重新生成该文件夹。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约翰斯,谢谢你!!

    现在回想起来,这似乎是显而易见的,但在你帮助之前,我找不到。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 CCS中有很多选项,知道去哪里看看才是诀窍。