This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1292NCPDT:2017年21月06日

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604538/ccs-tm4c1292ncpdt-06-21-2017

零件号:TM4C1292NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用6.2 版的代码编辑器工作室。 在运行我的项目时,我收到一个错误

错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号

错误#1.001万:链接期间遇到错误;未生成"test3.out
>>编译失败
Makefile:141:目标'test3.out’的配方失败
gmake:***[test3.ut]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

为什么会出现此错误? 如何纠正错误?

期待您的快速回复

此致

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandra,

    当您尝试使用尚未包含实现的函数时,通常会发生此错误。 例如,您可能缺少库。  此处提供了更多信息:

    出现此错误时,应显示无法解析的符号的名称。  看看这个符号。  通常,当我看到这种情况时,是因为库路径没有为驱动程序库之类的内容正确设置。

    例如,我有一个使用TivaWare驱动程序库的项目:

    此致,

    John