This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:错误#1965无法打开头文件

Guru**** 2542700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604057/ccs-ccstudio-error-1965-could-not-open-header-files

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

所以我需要使用mmWave SDK。 但是,尽管我提供了正确的路径,但它始终无法打开所需的头文件。 错误#1965

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否在控制台中提供完整的构建输出?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CCSbuildlog.txtHi

    我已附加构建日志。 请看一下。

    谢谢!

    Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的项目似乎缺少以下路径:
    C:\ti\mmWave_SDK_01_00_00_05\packages

    是否可以将其添加到包含搜索路径中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    工作正常! 谢谢