This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS在Windows 10 64位上安装失败

Guru**** 2559300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603699/ccs-ccs-installation-failure-on-windows-10-64bit

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我尝试将7.1 更新到v.7.2 ,但过程失败。 我使用的是Windows 10 64位。 请参见下图。

有人能建议该怎么做吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    尚未发布7.1 0 -> 7.2 0的增量更新。 您是否通过更新管理器尝试过此操作?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki-Soo Lee,

    显然,我必须先卸载7.1 ,然后再安装7.2。 如果我在更新时未卸载7.1 ,则会出现问题。 无论如何,感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Firman,
    您是否尝试在现有的7.1 0安装上安装完整的7.2 0版本? 这不受支持,可能会导致您发现的问题。

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    是的,我认为这就是我所做的,所以这就是问题的原因。 谢谢。