This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C129EXL:有趣的错误:#1.0008万-D:找不到文件"C:2.1 .0.1.2573万driverlibccsDebugdriverlib.lib"

Guru**** 2586705 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603608/ccs-ek-tm4c129exl-interesting-error-10008-d-cannot-find-file-c-titivaware_c_series-2-1-0-12573driverlibccsdebugdriverlib-lib

部件号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他部件:DK-TM4C129XC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

刚刚导入tidcaa9 - ektm4c129_qssi_example -我正在调整它以建立在本地环境上。

$original_project_root =/C:/ti/TivaWare_C_Serie-Tiv.Mac/Examples/boards/dk-tm4c129x/blinky/CS/ 2.1 似乎不太可能工作,因为我是两个人:在0.1.2573万 上编译和使用TivaWare的较新版本!

更改路径很容易,但在第一次尝试按出厂时的方式进行构建时,请注意,错误消息似乎已删除所有路径名分隔符。  

这只是一个供您参考的调试方法?  正在改进? CCSv7。

构建目标:ektm4c129_qssi_example.out

调用:arm Linker

"/Applications/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_arm.1.lts/bin/armcl" 16.9 -mv7m4-code_state=16 --ti_support=fpv4spd=-abi_arm_map/mp-from-from_map-fund_m=129g-cm-clus_clus_g_m=129g-cm-cm-cm-clus_g_g_g-cm-cm-cm-cm-cm-clus_g-cm-clus_g-cm-cm-cm-cm-cm-cm-cm-cm-cm-cm-cm-f_g_g_g_g-cm-cm-cm-cm-cm-cm-cm-f_g-cm-cm-cm-f_g-cm-cm-cm-f_g-cm-f_g-cm-cm-cm-cm-cm-cm-f_g-f_g-cm-f 16.9 16.9 2.1 0.1.2573万 2.1



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改路径很容易,但在第一次尝试按出厂时,请注意,错误消息似乎已删除所有路径名分隔符。  [/QUET]我没有MacOS系统需要调查,但这可能是Unix类型shell如何将未引用的路径名中的反斜杠作为转义字符处理的标准功能。

    例如,在Ubuntu下尝试相同的未引用路径名会导致从错误消息中删除反斜线:

    $ ls C:\ti\TivaWare_C_Serie-Libcc\driverlib\CCS\Debug\driverlib.lib 2.1
    ls:无法访问'C:2.1 .0.1.2573万driverlibccssDebugdriverlib.lib':没有这样的文件或目录0.1.2573万 

    当使用引用的路径名时,反斜杠会出现在错误消息中:

    $ ls "C:\ti\TivaWare_C_Serie-CC.driverlib\CCS\Debug 2.1 \driverlib.lib"
    ls:无法访问'C:\ti\TivaWare_C_Serie-CC.CC\driverlib\CCS\Debug\driverlib.lib':没有这样的文件或目录0.1.2573万 2.1 0.1.2573万 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LouEEEE,

    如果您查看项目的库选项,它会显示什么?  我怀疑您的项目选项中有一些窗口路径:

    您可以将鼠标放在“...”上,以查看那些带有变量的路径解析到的内容。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然是切斯特。 这是完全合理的。
    以前从未从CCS中看到过这种情况(是CCS的新客户! ),我认为这可能是CCS本身的内部错误。
    它看起来更像一个简单的操作系统问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当然有。 我只是想指出,在首次尝试按发货方式进行开箱即用时,这可能会对CCS和TI生态系统的新用户产生误导。

    在座的一些人可能会惊讶地知道,我们中的一些人根本不使用Windows...

    当然,在我的CCS双步骤课程中,现在有几周时间,所有这些都似乎是步行的。 尽管如此,TI允许我在舞池上设置任何障碍似乎会起到相反的作用。

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,并非我们的所有软件包都是针对Mac发布的。 不确定您能否从我的屏幕截图中得知,但我目前的主要机器是MacBook。

    C2000Ware,大多数SimpleLink SDK和TI-RTOS软件包可跨平台使用。 SImplLink仍有一些漏洞,但这些问题正在解决中。 但TivaWare只是Windows。

    此致,
    John