This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在测试不同的生成配置后生成失败

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604277/ccs-build-fails-after-testing-a-different-build-configuration

工具/软件:Code Composer Studio

我试图评估一个构建问题。  我有一个为TI 5.0 v.4构建的代码。  我为GNU创建了一个构建配置,它显示了有希望的结果,但并不是一个好的成品解决方案。  当我切换回TI 5.0 v.4时,它显示了此内部版本错误。  如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neil,

    开机自检中未出现错误信息。  您可以尝试发布文本。

    构建配置通常是独立的。  我猜您是通过转至现有配置然后尝试切换编译器来创建新配置的,CCS会提示您创建一个<existingconfig>_GNU配置。

    需要检查的一件事是,是否有任何源文件被添加到项目中,而这些源文件只是GNU配置的一部分。  例如,在下面的项目中,我有Debug和Debug_GNU配置。  当我创建新的Debug_GNU时,它向项目中添加了一个GCC特定的启动文件和链接程序脚本。  应在原始配置中从构建中排除这些功能,但这是工作检查。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过其他方式解决,但您确实提供了良好的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neil,

    很高兴听到问题得到解决。

    此致,
    John