This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:TI RTOS编译问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603679/ccs-cc3220sf-launchxl-ti-rtos-compiling-problem

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的项目使用TI RTOS。

我使用CC3220SF设备。

当我尝试从 示例C:\TI\simplelink_cc32xx_SDK_1_30_01_03\examples\RTOS\CC3220SF_LAUNCCHXL\drivers\timerled编译tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCCHXL_release_CCS项目时

 我收到错误  

说明资源路径位置类型
gmake:***[All] Error 2 tirtos_build_CC3220SF_LAUNCXL_release_CCS C/C++ problem
gmake [1]:***[build_1948194527-InProc]错误1 tos_build_CC3220SF_LAUNCXL_release_CCS C/C++问题
gmake [1]:***没有生成目标'build_1948194527'的规则,'configPkg/linker .cmd'需要该目标。tos_build_CC3220SF_LAUNCCHXL_release_CCS C/C++问题
gmake [1]:目标'configPkg/linker.cmd'由于错误而未重制。tirtos_build_CC3220SF_LAUNCXL_release_CCS C/C++问题
gmake [2]:***[build_1948194527-InProc]错误1 tos_build_CC3220SF_LAUNCXL_release_CCS C/C++问题
make:***错误:找不到指定的构建配置文件''。 stop. tos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_RELEASE _CCS第307行,外部位置:C:\TI\xdctools_3_50_01_12_core\packages\XDC\Bld\XDC_rules.mak C/C++ problem

建议谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是从命令行还是从CCS (或IAR)构建? 它看起来像是来自CCS项目,但我想确认一下。 您使用的是哪个CCS版本? 另外,CCS工作区的完整目录路径是什么?

    请清理tirtos_build_CC3220SF_LAUNCXL_RELEASE _CCS 项目并手动删除生成的"debug"和"src"目录。 然后重新生成。 是否可以附加整个构建输出(请附加而不是复制/粘贴)? 我希望从开头看到输出,而不仅仅是错误部分。

    此外,您是否可以确认CCS已发现SDK。 这可以通过 查看tos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_RELEASE _CCS项目设置来完成。 您应该看到选择了SDK,如下所示(请注意,我有很多工程构建版本,因此您的列表会更小)。  同时确认存在XDCtools 3_50_01_12_core。