This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6638K2K:在加载2 GB 以上的二进制图像文件时CCS/Data SnapShot Viewer崩溃。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603430/ccs-tci6638k2k-ccs-data-snapshot-viewer-crashes-while-loading-binary-image-files-of-more-than-2gb

部件号:TCI6638K2K

工具/软件:Code Composer Studio

您好,TI的员工 :

我们在使用CCS的数据快照功能时遇到了问题。

当我们尝试加载2 GB 以上的二进制图像文件时,CCS会崩溃,请告诉我们在CCS中加载大二进制文件的解决方案是什么?

请查找我们尝试的PC列表。

  操作系统 RAM Java版本 CCS版本
测试PC1 Win 7 8 GB 1.8。0_131
6.1。3.0.0033万
测试PC2 Win 7 8 GB 1.7。0_60
6.1。2.0.0015万
测试PC3 Linux 256 GB 1.7。0_80
6.1。3.0.0034万
测试PC4 赢取10 8 GB 1.8。0_131
6.1。3.0.0033万
测试PC5 赢得11 8 GB 1.8。0_131
6.1。2.0.0015万

此致

Manju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manju:
    您的环境听起来与下面的主题中讨论的环境类似:
    e2e.ti.com/.../59.9823万

    您是否属于同一组? 在该线程中,听起来好像2.5 GB 文件正在成功加载

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki-Soo:

    以上线程用于不同的讨论,与2.5 GB 转储装载无关。

    在我们的PC中,只要CCS达到3 GB RAM使用率,就会崩溃。

    由于我们在64位计算机上使用32位应用程序(CCS),我想知道image_file_lare_address_aware标记是否如Microsoft网站 msdn.microsoft.com/.../aa36.6778万(v=vs.85).aspx上所述有所不同


    内存类型 x86上的限制 64位Windows中的限制

    用户模式虚拟 2 GB 清除IMAGE_FILE_LAD_ADDRESS_Aware的2 GB (默认)
    每个的地址空间 最高配置3 GB 设置了IMAGE_FILE_LAD_ADDRESS_Aware的4 GB
    32位进程 image_file_large地址
    _意识和4GT


    由于我们使用64位计算机,因此对操作系统的内存使用没有任何3 GB 限制。

    此致,Yunas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yunas,
    这可能是CCS的限制。 是否可以提供调试服务器转储文件进行分析?
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    KI