This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:CCS云可以##39;t直接构建IEC6.073万_msp430g2553_example</s>2553

Guru**** 2586705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603666/ccs-msp430g2553-ccs-cloud-can-t-directly-build-iec60730_msp430g2553_example

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我第一次使用CCS云。 
将IEC6.073万_msp430g2553_example导2553导入云后,单击"构建"。
下面有一些错误。
我需要从文件夹中移出所有.h才能生成项目。
============================================================================================================================= 

***配置编译器IEC6.073万_msp430g2553_example ****2553 ****

@16.9


@CCS/utils/bin/gmake -k all构建文件:../main.c调用:16.9 编译器“@@@@CCS/tools/compiler/ti-CGT-CCT_MSP.3.CCS/bin/cl430"-vmsp -O3--use_HW_workspace编译器-workspace_sp_m=up_m=-mspw_m/smipf_mipf_m=-ref="-ref="-workspace_support_m30g30_m_sp-ref="-workspace_">-sp-sp_sp-sprf_sprf_m_msp-ref="-ref="-">==-spt_ms-spw_spw_g30g30g30g30_g30_g30_prob_g30_g30_g30_sp-=-==-spw_g30g30g30_proc30_g30_g30_g30_g30_g diag_error=66 --set_error_limit=10 "../main.c"

>>编译失败
subdir_rules.mk:7:目标'main.obj'的配方失败
"../main.c",第36行:致命错误#1965:无法打开源文件"IEC6.073万_CPU_test.h"
1在编译"../main.c"时检测到灾难性错误
编译终止。
gmake:***[main.obj]错误1
构建文件:../IEC6.073万/source/IEC60730_ADC_test.c
调用6.073万调用:MSP430编译器
"@CCS/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP.3.LTS/bin/cl430" 16.9 -vmsp -O3 --use_HW_ADC_test=none -off_include_tools/ti_g430_ipm-workspace 16.9 =@-include_path_mspth_m/sec730_ms_msp-msprbulf_ms_msprf_mspr_msprf_m=@-mspth_msprf_msprf_msprf_msprf_msprf_msprf_msprf_msprf_compens_msprf_mspw_msprf_msprf_msprf_msprf_msprf_msprf_msprf_msprf_msprf_msprf_@@- set_error_limit=10 "../IEC6.073万/source/IEC60730_ADC_test.c"

>>6.073万>>编译失败
IEC6.073万/source/subdir_rules.mk:7:目标'IEC6.073万/source/IEC60730_ADC_test.obj'的6.073万的配方失败
"../IEC6.073万/source/IEC60730_ADC_test.c"无法6.073万无法
在IEC6.073万_ADC/0中检测到严重错误源代码:IEC6.073万_DEC.1中检测到错误编译。
编译已终止。
正在构建文件:../IEC6.073万/source/IEC60730_clock_fail_test.c
调用6.073万调用:MSP430编译器
"@CCS/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP.3.LTS/bin/cl430" 16.9 -vmsp -O3 --use_HW_CCS=none --include_path="@/dipv30_base_fail/include_sp_g30sp_m=@-m730sp_sp_sp_sp_spw_m730_sp_sprb_sp_spw_sp_spw_spw_m730_sp_sp_sp_sp_spw_sp_sp_spw_sp_m=@@-m30_sp_sp_sp_sp_sp_sp_spw_sp_sp_sp_sp_sp_sp_sp_spw_m30_m30_sp_sp_sp_sp_mw_mw_sp_sp_sp-sp_sp_sp_sp_sp_sp_m30_sp_sp_mw_m_m30_sp_mw_ 16.9


目标'IEC6.073万/source/IEC60730_clock_fail_test.obj' gmake6.073万 gmake失败的配方
:***[IEC6.073万/source/IEC60730_ADC_test.obj]错误6.073万错误1
"../IEC6.073万/source/IEC60730_clock_fail_test.c"第6.073万第45行:致命错误#1965:无法打开源文件"IEC6.073万_clock_fail_test./IEC60730/_1
检测60730检测到错误。
编译终止
。gmake:***[IEC6.073万/source/IEC60730_clock_fail_test.obj]错误6.073万错误1
构建文件:../IEC6.073万/source/IEC60730_CPU_test.c
调用6.073万调用:MSP430编译
器"@16.9@@/tools/compiler/ti-CGTG-CCTT-CCS_CCS.3.LTS/bin/cl430"-vmsp -O3 - diag_430_workspace_m_m=-workspace_m=-include_m/secnip_m=-msp-workspace_m=-msp-f_msp-mip_m=@-mip_msp-workspace_m=@-msp-msp-msp-msp-msp-msp-mip_msp-f_msp-f_msp-f_msp-f_mspw_msp-f_mspw_msp-f_msp-f_msp-f_msp-f_msp-msp-f_msp-msp-f_msp-f_g- 16.9 set_error_limit=10 "../IEC6.073万/source/IEC60730_CPU_test.c"

>>6.073万>>编译失败
IEC6.073万/source/subdir_rules.mk:21:目标'IEC6.073万/source/IEC60730_CPU_test.obj'的6.073万的配方失败
"../IEC6.073万/source/IEC60730_CPU_test.c"无法6.073万无法
在IEC6.073万_0中检测到严重错误源代码"0。
编译已终止。
正在构建文件:../IEC6.073万/source/IEC60730_CRC_test.c
正在6.073万正在调用:MSP430编译器
"@CCS/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP.3.LTS/bin/cl430" 16.9 -vmsp -O3 --use_HW_compil=none --include_path_icf_ms430_@cr30_gs_base/include=-msp_m730_msp_workspace 16.9 =@-mip_workspace_support_msp-msp_msp_support_msp_msp_workstatus_g30_m30_sp-=@-us_mp_sp-use_jieg_workstatus_g30_g30_sp_sp_g30_ji_g30_sp_sp_g30_g30_sp_sp_sp_spw_sp_sp_sp_spw_jw_jw_jw_ji_-use_@-use_c30_jet_msp_jet_msp_msp_g30_g30_ji_


目标'IEC6.073万/source/IEC60730_CRC_TEST .obj'6.073万 .obj' gmake失败:
***[IEC6.073万/source/IEC60730_CPU_TEST。6.073万。obj]错误1
"../IEC6.073万/source/IEC60730_CRC_TEST。6.073万。c"第46行:致命错误#1965:无法打开源文件"IEC6.073万_CRC_TEST
。
编译终止。
gmake:***[IEC6.073万/source/IEC60730_CRC_test.obj]错误6.073万错误1
构建文件:../IEC6.073万/source/IEC60730_GPIO测试6.073万测试.c
调用:MSP430 16.9
@编译器"@CCS/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP_MSP.3.LTS/bin/cl430"-vmc6.073万/diag_gip_sp_sp-workspace =@-minimplex-msp_sp_sp_sp_sp_sp_sp_sp_sp-workspace -msp_msp_msp_sp_sp_sp-msp_sp_sp-msp_sp_sp-msp-msp_gf_sp_sp-msp_sp-f_sp-msp-msp_sp-msp_gf_sp-msp_sp-msp-msp-msp_@@16.9 -msp_sp_sp_sp_sp_sp_sp_sp_sp_sp-msp_sp_sp-msp-msp-msp_sp-msp_ set_error_limit=10 "../IEC6.073万/source/IEC60730_gPIO_test.c"

>>6.073万>>编译失败
IEC6.073万/source/subdir_rules.mk:35:目标'IEC6.073万/source/IEC60730_gPIO_test.obj'的6.073万的配方失败
"../IEC6.073万/source/IEC60730_gPIO_test.c"无法6.073万无法
在IEC6.073万/_测试中检测到严重错误。
编译终止。
gmake:***[IEC6.073万/source/IEC60730_GPIO test.obj]6.073万 test.obj]错误1
构建文件:../IEC6.073万/source/IEC60730_March_test.c
调用6.073万调用:MSP430 16.9
@编译器"@CCS/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP_MSP.3.LTS/bin/cl430"-vmec6.073万/diag_insp_sp_sp-msp_sp_sp-workspace@-msp_msp_sp_sp_sp-msp_sp-msp_sp-msp_sp-msp_sp_sp_sp-msp-msp_sp_sp-msp-f_sp_gf_sp-msp_sp-msp-f_sp-msp-msp_sp-msp_sp-msp_gf_gf_gf_sp-msp-msp-msp_@-msp_@-msp_sp_sp_sp_sp_sp_sp_sp-msp-msp_sp-msp-msp_sp_g 16.9 set_error_limit=10 "../IEC6.073万/source/IEC60730_March_test.c"

>>6.073万>>编译失败
IEC6.073万/source/subdir_rules.mk:42:目标'IEC6.073万/source/IEC60730_March_test.obj'的6.073万的配方失败
"../IEC6.073万/source/IEC60730_March_test.c"无法6.073万无法
在3月1号的源代码中检测到严重错误:IEC6.073万_IEC60730_0中6.073万中检测到。
编译终止。
gmake:***[IEC6.073万/source/IEC60730_March_test.obj]错误6.073万错误1
构建文件:../IEC6.073万/source/IEC60730_PC_test.c
调用6.073万调用:MSP430 16.9
@编译器"@CCS/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP_MSP.3.LTS/bin/cl430"-vmc6.073万/diag_sp_sp_sp_sp-upm_sp-m_sp_sp_sp-m_sp_sp-m_sp_sp_sp-f_sp-m_sp-m_sp_sp_sp-f_sp-workspace 16.9 =@-msp-msp_sp_sp_sp-msp-msp_sp_sp-msp-msp-msp_sp_gf_sp-msp_gf_sp-msp_gf_@-msp_sp_sp_sp-msp-msp_sp_sp-msp_@-msp_sp-msp_sp-msp-msp_sp_sp_sp_sp_sp_ set_error_limit=10 "../IEC6.073万/source/IEC60730_PC_test.c"

>>6.073万>>编译失败
IEC6.073万/source/subdir_rules.mk:49:目标'IEC6.073万/source/IEC60730_PC_test.obj'的6.073万的配方失败
"../IEC6.073万/source/IEC60730_PC_test.c"无法6.073万无法
在IEC6.073万/p_line.c"中检测到严重错误:错误来源:IEC6.073万/p_0。
编译已终止。
gmake:***[IEC6.073万/source/IEC60730_PC_test.obj]错误6.073万错误1
gmake:由于错误,目标'All'未重制。

****构建已完成**** 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I import IEC6.073万_msp430g2553_example to2553 to cloud (将IEC6.073万_msp430g2553_example导2553导入云后),然后单击Build (构建)。
    下面有一些错误。

    我认为问题是CCS云服务器在具有区分大小写的文件系统的Linux上运行,但 IEC6.073万_msp430g2553_example是2553是在不区分大小写的Windows文件系统上创建的。 在项目中,有IEC6.073万目录(大写),但编译器的项目属性将include路径设置为包含iec6.073万 (小写):

    I need out all .h from folder to build the project.

    CCS云不允许更改编译器包含的属性。 作为变通方法,您可以在CCS云工作区中将 IEC6.073万目录重命名为iec6.073万,而不是移动.h文件。

    希望TI的人员能够更正示例项目,以便在CCS云上编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提交了MSPWARE-148来跟踪此情况。