工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我是TMS320C6657的新手,在将程序下载到主板之前,我尝试在CCS中运行仿真器。
我在项目属性常规设置和CCXML设置中设置与“数据快照查看器”的连接。 当我生成项目时,会生成一个.out文件。
但是当我尝试加载程序时,错误显示:"C66xx_0:在长度0x3a60的第0页上的0x811c00写入内存块时出现问题:此驱动程序不支持此操作。"
我尝试查找错误,但失败了。 我在互联网上搜索,问题可能是:
1. link.cmd不正确。 我从 "ti\DSPLIB_c66x_3_4_0_0\examples\FFT_ex\link.cmd"复制它。 我注意到,cssv7在路径"ti\ccsv7\css_base\C6000\include"中没有"c6657.cmd",为什么?
2.是否应该在项目属性的常规设置中添加运行时支持库? 如果有,我应该选择哪一个?
最后,是否有关于如何在 CCS中运行DSP模拟器的特定过程?
非常感谢!