This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2811:代码编辑器工作室的Blackhawk USB560v2系统跟踪错误。

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604200/ccs-tms320f2811-blackhawk-usb560v2-system-trace-error-with-code-composer-studio

部件号:TMS320F2811

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我一直在使用 Blackhawk USB560v2系统跟踪JTAG仿真器调试TMS320F2811器件。 到目前为止,它工作正常,没有任何问题,并且能够正常连接。 我度假回来后,昨天尝试连接到我的设备。 我一直收到这个错误

初始化仿真器时出错:
(错误-2083 @ 0x0)
无法与调试探测器通信。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。 

然后我尝试从.CCXML文件进行测试连接。 我收到以下错误

该实用程序选择了560/2xx级产品。
该实用程序将加载程序'bh560v2u.out。
E_RPCENV_IO_ERROR(-6)无连接:未找到仿真器
下载文件C:\ti\ccsv7\CCS_BASE\common\uscif\xds560v2.out失败

软打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUDE'。

解释如下:
尝试通过USCIF ECOM访问调试探测器失败。

我认为USB电缆可能有问题,更换后仍然有同样的问题。 已尝试重新安装驱动程序并再次尝试,仍然无法正常工作。 我尝试使用BH560v2配置实用程序搜索设备,但搜索后未返回任何内容。

JTAG仿真器中的模式LED似乎呈绿色闪烁,从其手册中,这意味着尝试下载驱动程序。 但其始终呈绿色闪烁并不会变为稳定绿色。

我正在使用装有Sophos AntiVirus的Windows 10 PC。  

有人能帮我解决司机的问题吗?

谢谢,此致,

Aviinaash S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aviinaash,您好!

    当调试器无法与调试探测器正确通信时,会发生错误。

    JTAG仿真器中的模式LED似乎呈绿色闪烁,从其手册来看,这意味着尝试下载驱动程序。 但其始终呈绿色闪烁并不会变为稳定绿色。[/QUOT]

    呈绿色闪烁表示调试探测器正在启动。 这将需要几秒钟时间,如果准备就绪,则将出售的产品变为绿色。 如果它从未稳定,请尝试将探测器置于安全模式,然后使用Bh560v2配置实用程序更新固件。 这将更新固件,然后清除安全模式。

    有关详细信息,请参阅随附的文档:

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/81/4718.BlackhawkUSB560v2OperatingModeDetails.pdf

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    感谢您的快速响应。

    我尝试过几次将探头置于安全模式,但仍然无法进入安全模式。 我已尝试从PC USB端口连接和拔下电缆25-30次,但仍然无法进入安全模式,LED仍呈绿色闪烁。

    对如何进一步开展此项工作有何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好直接联系Blackhawk以获得进一步的支持。

    KI