This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2210:编程和MSP-FET430UIF存在问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2210, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603804/ccs-msp430g2210-problem-with-programming-and-msp-fet430uif

部件号:MSP430G2210
主题中讨论的其他部件:MSP-FET430UIFMSP-FETMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,提前感谢您在论坛上提供的所有支持。

我在CCS 5上使用MSP-FET430UIF进行编程时遇到问题。

几个月前我开始编程,我可以轻松地运行程序并将其加载到目标微控制器MSP430G2210中。

但是,当我在另一台PC上打开同一个项目并尝试将其上载到其他设备(仍然是G2210)时,我不断收到错误。

我遇到的第一个问题是,当我尝试调试时,编译器告诉我代码包含许多错误(在另一台PC上的项目中不存在这些错误)。

我收到的第二条错误消息是"Error connecting to the target: unknown device (连接到目标时出错:未知设备)"。

我尝试在线寻找解决方案, 并多次检查我的Spy-bi-wire连接,确保我将微上的正确引脚连接到MSP-FET上的正确引脚,并将指南上电路中列出的电阻器和电容器添加到JTAG连接。

在这个论坛上寻找一些建议时,我发现了“目标配置”测试,并尝试了它。 和其他情况一样,编译器给我很多错误,说内存有重叠。

我也尝试了回到旧PC,但同样的情况也适用。

我有办法解决我的问题吗? 我还尝试重新安装CCS,MSP430Ware,驱动程序和库,但没有任何变化。

非常感谢,非常感谢您的帮助。

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    Ivan de Stefani 说:
    然而,当我在另一台PC上打开同一个项目并尝试将其上载到其他设备(仍然是G2210s)时,我不断收到错误。

    另一台PC是否安装了相同版本的CCS?

    另一个G2210版本是否与正常版本相同?

    您是否尝试在另一台PC上成功使用G2210?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki,感谢您的快速回复。

    我检查了两台PC上的CCS版本,是的,它们是相同的。

    很遗憾,我无法测试之前的G2210,因为我们已将其发送给客户。

    但是,我已为第一个应用订购了一批G2210样品,而第二批样品则直接由供应商焊接在PCB上。

    修订版号是否是微壳体上的型号"G2210"下的版本号? 因为这些数字是不同的,我想它可能是一个分类的序列号。

    不过,如果是另一个版本,请告诉我如何解决我的问题?

    非常感谢

    此致

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万
    是否可以尝试升级CCS版本? 5.5 非常旧。

    谢谢
    KI