This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:找不到文件"2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd"

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603674/ccs-tms320f28379d-cannot-find-file-2837xd_ram_lnk_cpu1-cmd

部件号:TMS320F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我是CCS的新用户。 我想将一个示例代码从Control Suite复制到我的项目文件夹,然后对代码进行一些修改,以实现我自己项目中的功能。

因此,我复制了示例项目,并通过右键单击"复制"并在"项目资源管理器"中"粘贴"将其粘贴。 我将“C2000编译器”下的“Include Options”更改为Control Suite 路径:

然后我单击了debug,遇到了“找不到文件“2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd”问题:

我感到困惑,因为我没有更改链接器的设置,所以我检查了示例“C2000链接器”下的“文件搜索路径”,但实际上 在路径中找不到“2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd”:

因此,我很惊讶这个例子是如何加载到MCU的。

关于此链接程序路径的任何解释以及对我的问题的任何解决方案?

非常感谢!

此致,

邓俊飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junfei,

    导入该项目,而不是将示例项目复制并粘贴到工作区中。 通过右键单击当前工作区中的项目并选择重命名以避免出现任何名称冲突来重命名该项目。 然后转至项目菜单并选择“导入CCS项目”。 然后浏览到要从controlSUITE导入的项目。 确保选中要复制到工作区的框。 然后单击确定。 这会将项目复制到您的工作区中,您应该能够构建它。

    在工作区中复制项目并粘贴将丢失不在项目目录中的文件。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的解释! 现在它开始工作了!

    还有一个问题,"复制-粘贴"实际上有什么作用? 我观看了一段CCS视频,该视频告诉我CCS是基于文件夹的。 如果文件未复制到工作空间, 那么"复制-粘贴"实际上有什么作用?

    此致,

    邓俊飞