This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5949:MSP430FR5949

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5728, MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601999/ccs-msp430fr5949-msp430fr5949

部件号:MSP430FR5949
主题中讨论的其他部件:MSP430FR5728

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的系统具有主MSP430FR5949和从MSP430FR5728。

两者都通过UART链路进行通信。

为了调试两者之间的交互,同样必须在两个MCU之间交换我的MSP430FET调试器,并在两个项目之间交换CCS。

CCS中是否可以连接两个FET调试器,每个处理器一个,并在它们之间交换,例如,只需更改活动项目即可实现单步进和断点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jan,
    是的,您可以有两个不同的项目,每个项目使用不同的CCXML文件(一个用于插入计算机的每个MSP430FET探头-“TI MSP430 USB1”和“TI MSP430 USB2”),并且调试项目将使用关联的CCXML文件

    您还可以同时启动两个不同的调试会话,一个用于每个MSP430FET,另一个用于同时调试。 我明天在办公室时会确认这一点。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    \n您还可以同时启动两个不同的调试会话,每个MSP430FET对应一个会话,并同时进行调试。 我明天在办公室时会确认这一点。

    我确认这将奏效。 您可以启动两个单独的CCS实例,并让每个实例为每个目标启动一个调试会话。 请注意,必须为每个实例使用单独的工作区文件夹。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    如果我启动CCS的第二个实例,我会收到消息,说明默认工作区已在使用,我必须选择另一个工作区。

    如何创建新工作区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动CCS时,通常会提示您输入工作区位置。 但是,如果您选择了默认使用相同工作空间的选项,则可能看不到它:

    在这种情况下,您可以通过以下方式让CCS使用不同的工作空间文件夹:

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢KI,
    我创建了一个新文件夹并从旧工作区复制了所有文件,将它们重命名为workspace_1和workspace_2,
    我现在可以启动两个实例并同时调试两个处理器。
    感谢您的支持。