This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:图形

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603680/ccs-tms320f28027-graph

部件号:TMS320F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

我无法显示图表。 我正在使用CCSv7并使用C2000启动板。 我遵循了指示并执行了以下操作。

1.向监视表达式添加了变量

2.添加了断点

3.将断点属性更改为“刷新所有窗口”

4.右键单击监视表达式中的变量,然后选择“图形”。 但什么也没有。

我是否需要重新安装CCS,或者如果我有任何需要注意的首选项?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    关于步骤4,图形视图是否打开或没有发生任何类型的操作?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢KI

    根本没有采取任何行动。

    谢谢!
    -Guowei