This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 错误#1.043万-D:".ti.ramfunc"由__attribute___((ramfunc))或--ramfunc=on生成的节需要节规范才能起作用。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603897/error-10430-d-ti-ramfunc-section-generated-by-__attribute__-ramfunc-or---ramfunc-on-requires-a-sections-specification-to-function

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万D,C2000WARE

John,您好!

我面对的是类似的东西。 请查找提到的作为附件的控制台错误。

我正在使用TMS320F2.8377万D。 (CCS v7)e2e.ti.com/.../gmake-error_5F00_-console.rtf

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗汉

    我认为这里的问题是项目中没有链接程序命令文件。  链接器命令文件定义设备的内存映射以及在其中放置项目的位置。  附件是几个文件。  我从C2000Ware中提取了这些信息。  当我导入C2000Ware示例项目时,它将使用其中一个。

    在文件中,您可以看到所有部分的规格。

    此致,

    John

    e2e.ti.com/.../2837xD_5F00_FLASH_5F00_lnk_5F00_cpu1.cmde2e.ti.com/.../2837xD_5F00_RAM_5F00_lnk_5F00_cpu1.cmd</s>2837

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    是的,这似乎是BEA链接问题。 我导入了整个LED闪烁示例,仅替换了代码(blinky.c文件),程序现在正在运行。

    感谢你的帮助。