This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8377万S:使用NOP时延迟

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602905/ccs-launchxl-f28377s-delay-using-nop

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
我正在使用此说明__ASM (" RPT #100 || NOP")。 我要将100声明为变量。 我是以 这种方式__ASM(" RPT #T1 || NOP"),在void main(void)之前,我写了这篇文章

易失性UINT32 T1 =100。 但它不工作。

我该怎么做。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您或许从中得到一些想法。
    C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xS\V210\F2837xS_common\sources\F2837xS_usDelay.asm</s>2837 2837
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了这个,但我的问题仍然没有解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/lit/ug/spru430f/spru430f.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用此指令__ASM(" RPT #100|| NOP")。 我要将100声明为变量。 我正在以这种方式_ ___ ASM (" RPT #T1 || NOP")

    您不能与这样的ASM()语句交互。  相反,请使用 controlSUITE提供的DELAY _US宏。  遗憾的是,我不熟悉controlSUITE,因此我无法为您提供任何详细信息。

    谢谢,此致,

    -George