请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 工具/软件:Code Composer Studio
我不得不修改几年前的一个项目。 CCS代码在V 5下编译和调试。
现在,使用V6,我只是打开了相同的工作空间。 所有操作都编译并加载5529
它通过430FET运行,但调试器拒绝控制微。 (一个附带问题是获取
要显示调试器窗口,需要进行一些黑客攻击)。 尝试启动调试器,
我得到"无法启动调试器-未找到以前的启动"。 在帮助文件中找不到分辨率。
它的要求是什么? 如何解决? (可能是:导入项目而不是使用工作区?)