This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650DK:DS

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602871/ccs-cc2650dk-ds

部件号:CC2650DK

工具/软件:Code Composer Studio

使用main.c生成空项目时出错:

"内部错误:C:16.9 \ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_ARM_LTS.3.LTS\bin\armlnk.exe遇到未处理的异常"

"Makefile:141:目标'david10.out '的配方失败"

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是ARM编译器工具特定版本中的已知错误。 您可以安装和使用新版本(16.12 0或17.3 .0)来修复此内部错误。  

    要安装其他版本,请转至菜单帮助->安装新软件,然后按照 本节中所述的步骤进行操作。 安装后,返回“项目属性”,并将“编译器版本”设置为这两个版本中的任何一个。  

    话虽如此,我看到您正在为CC2650构建一个空项目,您可能是从空项目模板创建的。 通常不建议您在开始使用CC2650设备时使用此功能,您可能会遇到其他问题。 相反,建议从BLE堆栈软件包中的示例开始。 请参阅 此相关主题

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到16.12 .17.3 .0版本。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转到菜单 “帮助->安装新软件”,选择“使用”字段中的“代码生成工具更新”,展开“TI编译器更新”并过滤ARM时,您会看到什么? 如果您取消选中"仅显示可用软件的最新版本"复选框,是否会看到这些版本?

    这可能有助于查看更新视图的屏幕截图。