This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:5.5 0.0.0077万

Guru**** 2586745 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603239/ccs-ccsv5-5-0-00077

主题中讨论的其他部件:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我需要您帮助将项目文件从TivaWare文件导入到我的5.5 的项目资源管理器中。  无法导入项目文件。 我总是会收到这样的消息:“导入项目'QS-RGB'失败,因为无法解释其元数据。  请联系支持人员”。  我尝试清理工作区,并尝试使用新的工作区位置,但它不起作用。

但是,导入driverlib,usbib和grlib没有问题。  它们很好地导入到CCS中。  

我使用的是Windows XP 32位Service Pack 2和EK-TM4C123GXL主板。

 

感谢你的帮助

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    您从哪个版本的TivaWare导入项目? 也许TivaWare较新版本中的示例与较旧的CCS不兼容。

    您是否有使用CCS 5.5 而不是更新版本的原因? 如果可行,我建议使用CCS 6.2 ,它是支持Windows XP的最新版本。 您可以 从此处下载并安装它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    非常感谢您的帮助。

    穆罕默德