This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:launchxl-cc2640r2f

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603424/ccs-cc2640r2f-launchxl-cc2640r2f

主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-CC2640R2

在CCS云中构建时存在权限问题。  由于 格式问题,帖子已编辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在CCS云上看到同样的情况。 同一项目在CCS桌面上运行良好。 我认为该问题与以下事实有关:CC2640R2 SDK仅在Windows上受支持,而CCS云在Linux服务器上运行。

    您是否可以改用CCS Desktop?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是在构建过程中运行的xs程序的权限问题。 团队正在努力解决这个问题。 在此之前,CCS Desktop是一个选项。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    权限问题现已修复。 我能够很好地建造项目。 感谢您报告此事。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    谢谢,它现在正在CCS云上构建。


    gpiointerrupt项目示例可以正确生成。

    但是,我们与LAUNCHLL-CC2640R2的链路有问题:
    "未知模块:DeviceDectector "

    我就该问题发送了其他帮助请求。

    此致