This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:目标连接故障

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603496/ccs-ccstudio-target-connect-fault

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在必须"连接目标"时遇到问题。

午餐配置后 ,我无法"连接目标",我得到了此视图:

在使用的工作区内.metadata文件夹中的.log文件如下所示:

!Session 2017年06月16日 16:54: 56.613 ----------------------------------
Eclipse.buildId=M2012.0914万-1540</s>1540
java.version=java.0_13. 1.6
java.vendor=Sun Microsystems Inc.
引导加载程序常量:OS=Win32,ARCH=x86,WS=Win32,NL=IT_IT
框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数:-os win32 -ws win32 -arch x86 -product com.ti.ccstudio.branding.product

!entry org.eclipse.ui 2 0 2017年06月16日 16:55: 00.295
!Message Warnings while parsing the viewer contributions from the 'org.eclipse.ui.popupMenus' extension point.(从'org.eclipse.ui.popupMenus'扩展
!subentry 1 org.eclipse.ui 2 0 2017年06月16日 16:55: 00.295
!message无效的键绑定:无法绑定到不完整的键序列: plug-in='org.eclipse.cdt.debug.ui',id='AUTOGEN::org.eclipse.cdt.debug.ui.CEditorRulerActions/org.eclipse.cdt.debug.internal.ui.actions.CBreakpointPropertiesRulerActionDelegate'
!subentry 1 org.eclipse.ui 2 0 2017年06月16日 16:55: 00.295
!message无效的键绑定:无法绑定到不完整的键序列: plug-in='org.eclipse.cdt.debug.ui',id='AUTOGEN::org.eclipse.cdt.debug.ui.CEditorRulerActions/org.eclipse.cdt.debug.internal.ui.actions.EnableDisableBreakpointRulerActionDelegate'
!subentry 1 org.eclipse.ui 2 0 2017年06月16日 16:55: 00.295
!message无效的键绑定:无法绑定到不完整的键序列: plug-in='org.eclipse.cdt.debug.ui',id='AUTOGEN::org.eclipse.cdt.debug.ui.CEditorRulerActions/org.eclipse.cdt.debug.ui.actions.RulerCreateBreakpointInteractiveAction'
!subentry 1 org.eclipse.ui 2 0 2017年06月16日 16:55: 00.295
!message无效的键绑定:无法绑定到不完整的键序列: plug-in='org.eclipse.cdt.debug.ui',id='AUTOGEN::org.eclipse.cdt.debug.ui.AsmEditorRulerActions/org.eclipse.cdt.debug.internal.ui.actions.asm.CBreakpointPropertiesRulerActionDelegate'
!subentry 1 org.eclipse.ui 2 0 2017年06月16日 16:55: 00.295
!message无效的键绑定:无法绑定到不完整的键序列: plug-in='org.eclipse.cdt.debug.ui',id='AUTOGEN::org.eclipse.cdt.debug.ui.AsmEditorRulerActions/org.eclipse.cdt.debug.internal.ui.actions.asm.EnableDisableBreakpointRulerActionDelegate'
!subentry 1 org.eclipse.ui 2 0 2017年06月16日 16:55: 00.295
!message无效的键绑定:无法绑定到不完整的键序列: plug-in='org.eclipse.cdt.debug.ui',id='AUTOGEN::org.eclipse.cdt.debug.ui.AsmEditorRulerActions/org.eclipse.cdt.debug.ui.actions.asm.RulerCreateBreakpointInteractiveAction'
!subentry 1 org.eclipse.ui 2 0 2017年06月16日 16:55: 00.295
!message无效的键绑定:无法绑定到不完整的键序列: plug-in='org.eclipse.cdt.dsf.ui', id='AUTOGEN::org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.disassemblyRulerActions/org.eclipse.debug.ui.actions.RulerAddBreakpointAction'
!subentry 1 org.eclipse.ui 2 0 2017年06月16日 16:55: 00.295
!message无效的键绑定:无法绑定到不完整的键序列: plug-in='org.eclipse.cdt.dsf.ui', id='org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.disassembly.commands.rulerToggleBreakpoint'

我注意到,我可以通过以下方式随机使用它:

—更改工作空间目录(不进行更改/重置,同一项目)。 我在C:和桌面上复制了相同的Workspace文件夹,只需切换到  

-重置计算机;

EVM板和自定义板都能实现这一点,两者都具有板载仿真器和xds100v2连接。

已附加配置文件。

<?xml version="tal" 1.0 encoding="utf-8" standale="no"?>
<configurations XML_version="configurations" 1.2 id="configurations_0">
<configuration XML_version="USB" id="Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp板载1.2 Emulator_0">
<instance XML_version="USBDSK-EVM-EVM-eZdsp板载1.2 Emulator_0" href="connections/SDDSKUSB_Connection.xml" id="Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp板载Emulator_0" xml="SDDSKUSB_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
<connection XML_version="USB" id="Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp板载1.2 Emulator_0">
<instance XML_version="drivers/sdgo5510dsk 1.2 .xml" id="drivers" xml="sdge5510dsk.xml" xmlpath="drivers"/>
<platform XML_version="platform_0"> 1.2
<instance XML_version="EVM" 1.2 desc="EVM5515_0" href="boards/evm5515.xml" id="EVM5515_0" xml="evm5515.xml" xmlpath="boards"/>
</platform>

</configuration>
</configurations>

我尝试使用不同的电缆,但问题相同。

德州仪器(TI)的“示例项目”也会发生这种情况(正在导入CSL_USB_CDC_Example)

我的系统:

Windows 7 32位

RAM 4 GB

近况如何?  

为什么在配置完成后CCS不让我连接到目标并加载我的程序?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是否关闭了“调试”视图? 调试时,该视图需要打开。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,ki,

    这就是问题所在!