This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:MATLAB为代码编写器工作室生成了代码

Guru**** 2255940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603582/ccs-tms320f28335-matlab-generated-code-for-code-composer-studio

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在 使用TMS320F2.8335万 微控制器。 我已使用matalb 2015b配置了该微控制器。 我制作了所需的Simulink模型,并将该模型部署到微控制器卡以获得所需的输出。 工作正常。 在部署模型和生成过程后,MATLAB生成了一个文件名为_ERT_RTW的文件夹,该文件包含一些c源文件和头文件以及一些其他文件。 现在,我想在代码编辑器工作室6中使用这些文件,以便在不与MATLAB连接的情况下获得所需的输出。

我可以这样做吗? 请帮我解决这个问题。 我将非常感谢你。 我已附加该文件夹,请找到attachment.e2e.ti.com/.../code_5F00_ert_5F00_rtw.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我想在代码编辑器工作室6中使用这些文件,以便在不与MATLAB连接的情况下获得所需的输出。

    Matlab生成的文件夹中的makefile引用了Matlab textasinstrumentsc2000支持软件包中的源文件。 您可以:

    a)将Matlab生成的文件夹作为“Makefile项目的现有代码”导入到CCS中,并使用Matlab生成的makefile获取CCS进行编译。

    b)使用Matlab生成的项目源文件创建新的CCS项目,并将CCS项目设置为将 Matlab textasinstrumentsc2000支持软件包中的源文件编译为链接资源。

    但是,如果没有 Matlab textasinstrumentsc2000支持包文件,您将无法编译项目,这些文件仅在您拥有Simulink,Simulink Coder,MATLAB Coder和Embedded Coder许可证时才可用。

    您能不能说明您所说的"无需与MATLAB连接即可获得所需的输出"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我的意思是,我已经将MATLAB与微控制器连接,并为我的工作制作了一个Simulink模型,并将该模型部署在微控制器上,以便在GPIO引脚上获得输出。 工作正常。 MATLAB已为该模型生成了一个文件夹,其中包含一些文件。 我已附加该文件夹。 MATLAB已在该文件夹中为我的Simulink模型生成了代码文件,现在我想在CCS6中运行这些文件以获得相同的输出,而无需再次将我的微控制器与MATLAB连接。

    请您查看该文件夹和文件,我能否借助这些文件来完成此操作? 请告诉我更多有关这方面的信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav Sharma 说:
    Matlab为该模型生成了一个包含一些文件的文件夹。 我已附加该文件夹。

    附加.zip文件中的HERIC_INC_SING_PWM.mk Makefile生成 一个HERIC_INV_SING_PWM.OUT可执行文件,但 附加的.zip文件中没有HERIC_INV_SONENT_PWM.OUT文件。

    如果您有 HERIC_INV_SONENT_PWM.OUT可执行文件,则可以使用CCS 无项目调试 程序来编程并运行该可执行文件。

    另一个选项是命令行 Loadti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我得到了.out文件,它在CCS中工作。