This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何使用CCS (6.1 .3.0.0033万)连接应用程序中心

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603298/ccs-how-to-connect-app-center-by-using-ccs-6-1-3-00033

工具/软件:Code Composer Studio

您好,TI专家,

 

我们对CCS的应用程序中心窗口有疑问。

 -我们可以将应用程序中心与CCS (7.1 .0.0.0016万)连接。

 -但我们无法将应用程序中心与CCS (6.1 .3.0.0033万)连接。

 

我们想知道如何解决这个问题。

 

我们发现相关的E2E线程如下所示;

http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/51.998万?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=app%20center

 

E2E线程显示了"CCS代理设置"的指南。

 但我们不使用代理。

 -对于CCS (7.1 .0.0.0016万),我们可以使用CCS  (6.1 .3.0.0033万)相同的“网络连接设置”连接应用程序中心。

  (在“Windows -->首选项-->常规-->网络连接”窗口中找不到任何设置差异。)

 

 应用程序中心发生了什么? (通过从 CCS (6.1 .3.0.0033万)访问)

 

如果您告诉我们如何在无代理网络连接的情况下使用CCS (6.1 .3.0.0033万)连接应用程序中心,我们将不胜感激。

 

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这个问题可以解决。
    CCS开始之前,需要建立第一个互联网连接。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听说您能够解决问题,很好。 我在切换网络连接时也遇到过问题。 例如,如果我在工作中使用CCS,然后将我的笔记本电脑带回家,我必须重新启动CCS才能使App Center等功能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的善意。
    此信息非常有用!

    此致,