This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何为XGConf图形编辑器设置或配置CCS7?

Guru**** 2585785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603017/ccs-how-to-set-or-config-ccs7-for-xgconf-graphical-editor

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我的开发系统由windows 10 pro 64位,7.2 和TMS320F2.8377万D定制板组成,现在 安装 的SYS/BIOS版本是6.50。1.12 和3.50。2.20。

除 RTSC项目外的任何CCS项目 都运行良好 ,而CCS7正在编辑,编译和调试。

但 我在  编译和调试RTSC项目时没有问题 ,但编辑RTSC项目时会特别地进行图形编辑。

 我的CCS7在选择*。cfg时未激活可用产品。 此窗口 显示 “显示RTSC项目的包路径上的模块...” ",并且  [Project Explorer]中的*.cfg文件的图标不是RTSC配置文件类型 ,而是普通 文本文件, 编辑器窗口 仅用于文本编辑,而不需要在底部选择“TAP”以选择[SYS/BIOS],[Properties]和[cfg Script]。

和 [Show vew] select (显示视图)窗口中的[Available Products](可用产品)项目 与 下图一样处于非活动状态。

如何激活XGConf图形编辑器?

感谢您提前回复。