This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:使用互联网进行远程编程/调试

Guru**** 2586355 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603451/ccs-msp430f5438a-remote-programming-debugging-using-internet

部件号:MSP430F5438A

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好
我想知道是否可以通过互联网远程编程MSP430f5438a。 如果可能,请分享相同的程序。
谢谢!  
Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tanmay,
    您能解释一下您到底在寻找什么吗? 您是否正在寻找某种基于以太网的调试探测器,以允许您远程调试目标?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道MSP430的开箱即用解决方案。 我知道的所有MSP430 FET探头都不支持此功能。 也许有第三方解决方案。 缔约国会议论坛上的专家将更有见识。

    我确实找到了下面提到使用以太网到USB盒作为变通办法的一个线程。 这可能是您的一个选项:
    e2e.ti.com/.../13.4069万

    谢谢
    KI