This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装和amp;在CCS v 6.20 (与7.1 v)中使用C2000工具

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602996/ccs-installing-using-c2000-tools-in-ccs-v6-20-versus-v7-1

主题中讨论的其他部件:controlSUITEMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我开始使用CCS v7,但在访问一些仅通过CCS v6支持TI工具链的Simulink嵌入式编码器(2016b)项目后,我完全卸载了CCSv7,Motorware和controlSUITE。 我重新启动了,然后安装了CCSv6和工具,并使用了现在免费的许可证。 v6中的资源管理器是Beta版,不显示任何C2000器件,开发套件或文档,如v7资源管理器(请参阅随附的屏幕截图)。 它似乎只显示了我安装的MSP430部件。 是否有办法在v6中修复资源资源管理器? 是否有人可以评论CCS v7与使用当前TI C2000评估板的最新Simulink硬件支持示例的兼容性?

我正在使用的几个主板是DRV8301-F28069M_Kit,2.8069万,DRV8302-HC-C2-CC2803X-Kit和2803和DRV8312-C2-CC2803X-Kit</s>2803

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    您可以单独下载controlSUITE,并使用6.2 4.0中的“资源浏览器经典”浏览其内容。

    Kevin Spahr 说:
    有人能评论CCS v7与使用当前TI C2000评估板的最新Simulink硬件支持示例的兼容性吗?[/QUOT]

    最好联系Mathworks支持部门了解此问题的最新状态。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    MathWorks开发部门正在积极努力增加对CCSv7的支持,它将在我们的下一个版本R2017b中提供。 CCSv7于2016年12月推出,在我们的R2017a开发周期中,我们的时间太晚,无法为该版本添加它。

    目前我正在使用CCSv6 + R2017a。

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Brian ...设置Embedder Coder C2000工具以指向正确的编译器路径是简单的问题,还是CCS '兼容性'比这更复杂?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢KI ...
    出于各种原因,我对6.2 进行了彻底的扫描,然后回到了7.2 ,但不幸的是,我与在7.2 .0.0.0012万 中发现的代理问题进行了斗争,然后发现了7.2 .0.0.0013万。 安装干净快捷。 但是,在最初发布时,我获得了正常的'入门'页面,但在随后的发布中,我的GS页面为空白,我收到了'发生问题'对话-有什么想法吗?

    "发生内部错误。
    发送消息失败。 频道已关闭。 SetDragDropEnabledMessage{type=SetDragDropEnabled,uid=21,enabled=false"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发现问题。 初始安装在管理员权限下运行,初始CCS启动将继承这些权限并正确运行/显示。 桌面应用程序图标不会以管理员权限运行进程,因此存在许多问题,特别是因为默认位置(C:\TI)是非标准安装位置(从用户权限角度)。 将图标兼容性设置更改为始终以admin身份运行后,一切现在都正常。 顺便提一下,CCS工具(CCS,Motorware,controlSUITE)一直在使用c:\ti根目录,即使您为CCS选择了不同的初始安装目录,工具/工具链的其他部分仍然会以c:\ti目录结尾。 v 7.1 和6.2 v的情况就是如此。