This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:适用于3.1 C6000的CCS v

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602310/ccs-tms320c6713b-ccs-v3-1-for-c6000

部件号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

是否可以获得C6000的CCS v 3.1 ?  (如果3.1 不可用,则为v 3.3)

我需要在计算机上安装以维护较旧的开发。

我不想更新到v3.x之后的任何版本,以避免在迁移上花费时间。

我在论坛上看到v 3.3 可用,但似乎只适用于C2000,但我使用的是C6713。

此外,TSPA许可证现在是否适用于CCS v3?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以向您发送一封私人邮件,其中包含3.3 的链接。 TSPA许可证不适用于CCSv3,但我可以免费为C6713提供副本。

    我将向您发送朋友请求,我们连接后,我可以发送带链接的消息。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。