This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:构建后:如何为生成十六进制文件创建可编程名称?

Guru**** 2586355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603177/ccs-tms320f28335-post-build-how-to-make-a-programmable-name-for-generating-a-hex-file

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我有一个项目,在这个项目中,每次生成项目时都会生成一个'.hex'文件,这要归功于CCS的构建后选项。 现在,文件名硬编码为:"name.hex"。

但是,在我的项目中,我有一个#define版本(编号),正如其名称所说,它包含程序代码的版本。  

我希望自动生成的. hex文件包含该数字,生成类似于"name_version. hex"的内容。 这样做是否可能?

谢谢大家,此致,

豪尔赫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫

    您可以使用build变量执行非常类似的操作。  

    首先,我创建一个存储版本的变量

    然后,我可以将其附加到. hex的名称

    如果我还想有一个包含版本的#define,我可以这样做:

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    非常感谢您的快速回答! 这似乎正是我所需要的:)。 我将尽力按你所说的那样加以实施。

    再次感谢你们!

    豪尔赫。