This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用MATLAB控制DLP4710的代码示例

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602989/ccs-sample-code-for-controlling-dlp4710-with-matlab

“线程:DLP4710”中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

您能给我一个MATLAB代码示例吗?或者帮助我通过MATLAB控制DLP4710?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roberto,
    我建议直接联系Mathworks支持部门,因为他们可以提供最佳支持。

    但是,Mathworks的一位代表在这个论坛上非常活跃,因此希望他也能在这里提供一些投入。

    谢谢
    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    我从未使用过,所以不确定。 有一些关于人们将MATLAB与DLP Lightcrafter连接的帖子-这可能值得在E2E论坛中搜索以开始您的工作。

    -Brian