This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC3220-SDK:生成项目时出错

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603034/ccs-simplelink-cc3220-sdk-error-in-building-the-project

部件号:SIMPLELINK-CC3220-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我目前正在使用Code Composer Studio在CC3220SF-Launchxl中执行物联网项目。因此,我将演示应用程序导入到项目资源管理器中,例如 部署 运行FreeRTOS。 当我尝试生成项目时,它会显示 类似这样的错误。


所需变量'FreeRTOS_INSTALL_DIR'无法解析或指向不存在的位置。 在生成此项目之前,请参阅“首选项> CCS >构建>变量”页面以定义此变量。Provisioning_CC3220SF_LAUNCHL_FreeRTOS_CCS provisioning_CC3220SF_LAUNCHL_FreeRTOS_CCS问题。

我不知道如何定义变量。所以请帮助我解决这个问题。提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用FreeRTOS示例需要执行几个步骤。 SDK的快速入门指南中介绍了这些内容。

    您可以在资源管理器中访问快速入门指南。 转至Software (软件)-> SimpleLink CC32xx SDK -> Documents (文档)-> Documentation Links (文档链接)

    向下滚动到SimpleLink CC3220 SDK,然后第二个项目符号是快速入门指南。 第5部分我认为将涵盖FreeRTOS设置。

    此致,
    John