This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:更新CCS后,i'm将错误设置为"CAN'无法在"/home/gtbldadm/nightlybuilds/mmWave_SDK/ti/demo/xwr16xx/capture_MSS_xwr16xx/package/cfg/pkg或pkg中找到源文件

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602341/ccs-awr1642boost-after-updating-ccs-i-m-getting-bug-as-can-t-find-a-source-file-at-home-gtbldadm-nightlybuilds-mmwave_sdk-ti-demo-xwr16xx-capture-mss-capture_configpkg_xwr16xx-package-cfg-mss_capture_per4f-c-locate-the-file-o

部件号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 

昨天我收到了这个问题,更新CCS之后,现在我找不到这个源文件,我正在使用演示代码捕获ADC数据,在我能够捕获数据之前,但是昨天更新CSS之后,我收到了这个错误。  请帮助进行调试。

谢谢!

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak,

    此消息表示您的程序已在CCS无法找到源代码的位置停止。 它具有足够的符号信息来知道关联的源文件的名称。 路径信息来自其最初构建的位置。 在这种情况下,它看起来是在SYS/BIOS内核中,并且它是由TI构建的。

    您提到您更新了CCS。 您是否记得更新过的内容?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试查找的文件是生成的(构建期间)内核的一部分。 您是构建应用程序还是只是运行在其他地方构建的.out? 如果您已经构建了它,则它应该位于工作区(例如 <project>/debug/configPkg/package/cfg)。

    看起来目标内存不足。 您是否更改了CCS以外的任何内容的版本(例如 SYS/BIOS或编译器)?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    感谢您提供信息,它很有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Todd,它的工作。 我刚刚重新安装了CCS。