This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3352:CCS调试器中跟踪功能的凝胶文件

Guru**** 2586355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603008/ccs-am3352-gel-file-for-trace-capability-within-ccs-debugger

部件号:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一位客户正在使用CCS调试器工具,希望使用Trace但无法找到Propoer Gel文件。

他们认为它被称为"AM335X_trace_dapdebugss.ge"。 这是我们 可以从 我们的方面提供的,还是可能是外部社区围绕我们的平台创建的内容?

感谢您的反馈!

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amanda:
    该文件应位于以下文件夹中:
    <CCS install DIR>\ccsv[x]\CCS_base\emulation \gel

    只要客户安装了正确的AM335x设备支持,它就应随CCS安装一起提供。

    谢谢
    KI