This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:USB_DEP_BULK示例不起作用

Guru**** 2585785 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602883/ccs-ek-tm4c123gxl-usb_dev_bulk-example-doesn-t-work

部件号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他部件: TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚安装了CCS7并尝试运行 USB_DEP_BULK示例。  我在资源管理器中选择了EK-TM4C123GXL设备,下载了TM4C ARM Cortex-M4F MCU软件包。  然后,我将USB_DEP_BULK导入到IDE中。  但在项目资源管理器中,我在 TARGET_CONFIG.CCXML文件中看到一个红色的X。 当我打开它时,它顶部有红色X。  当我将鼠标光标移动到它时,它会显示工具提示:  

解析include或实例xml文件 /home/serg/bin/ti/ccsv7/cs_base/common/targetdb/devices/tm4c123gh6pm.xml时出现问题(无此类文件或目录)

确保没有足够的此类文件。  为什么?

此外,为什么它要 寻找tm4c123gh6pm.xml而不是 tm4c123gxl.xml?

有什么想法?

谢谢!

--Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey,

    CCS正在寻找tm4c123gh6pm,因为这是tm4c123gxl板上的实际设备。

    在项目设置中,它将指定该设备:

    如果您在 /home/serg/bin/ti/ccsv7/cs_base/common/targetdb/devices目录中查看是否存在任何tm4c文件?

    这是我安装的其中一个文件,但我担心其他文件也会丢失。  如果在安装CCS时选择了对TM4C的支持,则该文件应始终存在。

    e2e.ti.com/.../tm4c123gh6pm.xml

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,非常感谢您快速,详细的回答。 最后,我只需重新安装CCS,就能解决问题。 我猜我第一次安装时出错了。 谢谢!