This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:CCS/MSP430G2553

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602605/ccs-msp430g2553-ccs-msp430g2553

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将7.1 .0.0.0016万_Win32安装到我的新笔记本电脑 10 (在独立安装程序和Web安装程序中尝试) ,它显示错误为附带的屏幕快照。

安装了非防病毒软件,尝试安装第一个程序CCS   

我还在Zip中附带了系统配置和错误日志的屏幕截图

请按优先次序考虑此事

e2e.ti.com/.../3005.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,

    脱机安装程序发现其中一个捆绑文件已损坏。  具体而言,日志显示 baserepo\dvtRepo\plugins\MD5 com.ti.dvt.graph.visualization_4.1 .md5. jar 文件具有意外的0.20.1702万211632</xmt-block>21.1632万 校验和。  预期的文件参数为:

    <emact classifier='OSGI.bundle' id='com.ti.dvt.graph.visualization' version='Osgui.bundle'> 4.1 0.20.1702万211632</xmt-block>21.1632万
    <properties size='3'>
    <property name='ifact.size' value='16.7079万'/>
    <property name='download.size' value='16.7079万'/>
    <property name='download.md5' value='750c352.2627万f9380db0bbb502dea91'/></s>9380
    </properties>
    </Artifact>

    您是否能够在解压的脱机安装程序中检查此特定文件以查看其大小是否正确?  这是一个JAR文件,因此您也可以尝试将其作为ZIP文件打开,以确认内容是否已损坏。 如果它已损坏,解压缩程序也会出现错误。  如果文件有问题,您是否可以返回到下载的原始zip文件并尝试重新解压它?

    另一方面,Web安装程序似乎存在网络问题。 无法下载名为3.1 .3.20.1703万171233</xmt-block>17.1233万 的文件。  此文件的直接URL为

    如果您通过WiFi安装,则可能存在临时网络故障。 只看日志很难判断。

    由于您已经下载了脱机安装程序,我建议我们坚持使用它并尝试使其正常工作。