This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:COFF/ELF build_attributes部分中的TI特定构建属性格式

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602394/compiler-ti-specfic-build-attributes-format-in-coff-elf-build_attributes-section

工具/软件:TI C/C++编译器

在COFF/ELF build_attributes部分中,从哪里可以获得有关TI特定构建属性格式的规格/文档。

我只找到了以下文档,这些文档仅描述了第17章中ABI特定的属性。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个CPU系列?  C6000?  还是另一个?

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COFF也采用了EABI Build属性格式;它们是相同的格式,但通常具有完全独立的构建属性和值。  请参阅ISA特定的文档。

    EABI Build属性文件格式由ARM AEABI定义,在 http://infocenter.arm.com/help/index.jsp上的 文档“ARMRegistered体系结构ABI的附录和勘误表”中有文档记录。  

    如果只需要读取Build属性的值,我建议使用TI OFD实用程序(例如ofd2000,armofd);它具有用于机器处理的XML输出模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,C6000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想解析某些操作系统平台中的输出文件,可能无法运行OFD。 因此,我想了解构建属性部分的C6000详细格式/spec。 (特定TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件格式如上述ARM文档所述。  C6x使用相同的格式。  

    对于C6x EABI,“C6000嵌入式应用程序二进制接口应用程序报告” www.ti.com/lit/pdf/sprab89中记录了生成属性

    对于C6x COFF,我认为没有任何有关build属性的文档。