This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2EG:代码生成和makefile生成

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602161/compiler-tda2eg-code-generate-and-makefile-generate

部件号:TDA2EG

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

      我尝试为GPIO创建自己的项目,我们是否可以创建自己的makefile?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将CCS生成配置为使用您提供的makefile。  有关详细信息,请参阅 文章CCS项目和构建手册

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何制作图像文件,因为我需要创建自己的项目制作文件并转换成图像文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Geroge Mock,

    我使用的是tda2xx主板,只是我使用CCS软件创建了自己的make文件,但是我在尝试调试时遇到了以下错误,请建议我如何清除此问题

    CortexA15_0:Gel输出:-->>AM571x目标连接序列开始... <<<---
    CortexA15_0: Gel输出:-->>警告:未知设备ID (0x0.0002万),请更新Gel文件!!!! <<<---
    CortexA15_0: GEL:执行OnTargetConnect()时出错:未初始化的GEL变量
    在gel_TextOut("\t-->>AM571x Pg%d.%d GP设备<<<!--\n",0,0,0,0, Silicon_rev_major,silicon_rev_minor)[AM571x_startup_common.gel:106]
    在AM571x_SHOW_DEVICE_INFA()[AM571x_STARTUP.GEL:73]
    在AM571x_TARGET_CONNECT_SEQUE()[AM571x_STARTUP.GEL:33]
    AT OnTargetConnect()
    CortexA15_0:文件加载器:验证失败:地址0x0.002万处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
    CortexA15_0:GEL:文件:D:\Kalai\development \GPIO _COM2\Debug\GPIO _COM2.out:发生数据验证错误,文件加载失败。
    CortexA15_0:无法终止内存下载:0x3aa4处的缓冲区指针为空



    谢谢
    卡莱文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    请回复我的查询

    谢谢
    Kalai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡莱

    您与TDA2xx主板连接时遇到的问题将在设备论坛中得到更好的解答。 我已将主题分开,您的问题现在在汽车处理器论坛中,网址为 :https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/t/602900</s>60.29万