This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:无法运行基于STM的硬件跟踪分析器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602504/ccs-tms320c6657-unable-to-run-stm-based-hardware-trace-analyzer

部件号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的TI支持团队:

我想运行一些 基于STM的硬件分析,例如"内存吞吐量分析"。  

首先,如果我运行的是“ETB”传输,但我想使用“560 V2 Trace”,它就可以工作。

如果我使用 “560 V2 Trace”传输,则CCS收到错误消息:

"无法运行分析器。 原因:无法选择接收器:未初始化的错误文本"

我正在使用以下工具:

  • CCS 7.0 0.0.0042万 和7.1 Tm0
  • Processor_SDK_RTOS_c665x_3_03_00_04
  • TI-CGT-C6000_TI 8.2 ........
  • BIOS_6_46_04_53
  • xdctools_3_32_01_22_core

您是否有任何提示使其正常工作?

谢谢,谨致问候

Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven,您好!
    您将哪种调试探头(包括供应商)用于C6657?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我正在使用具有USB (总线供电)和以太网主机接口的Blackhawk XDS560v2系统跟踪仿真器Pod。 目前我只使用USB连接。 我在Windows 7 Ultimate 64位上运行CCS v 7.0 ,i7具有12 GB内存。

    此致
    Sven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我尝试通过以下设置重现此问题:
    -Windows 7-64
    -CCCCC4.000.0 7.0 ,带TI仿真器6.0 .504.4
    -Blackhawk XDS560v2系统跟踪仿真器Pod
    -C6657 EVM

    我无法重现该错误,因为我能够成功选择560 v2跟踪传输。

    您使用的是什么版本的TI仿真器组件(请在'Help -> Installation Details'(帮助->安装详细信息)下查看)? 如果您使用的是旧版本,我建议您运行更新管理器,以获取最新的TI仿真器软件包以及可用的Keystone设备支持更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我使用的是最新版本:

    • TI仿真器6.0 .628.1
    • Blackhawk仿真器6.083 ................................................................003.

    供参考:同时,我会尝试创建一个新的干净工作空间,因为当前工作空间是通过一些迭代从CCS 6.x生成的。 我在将CCS项目重新导入到干净的工作区时遇到一些问题。

    我不仅在运行一个简单的Hello World项目。 这是一个非常大的项目,包含SYS/BIOS,OpenMP和12个子项目。

    此致

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo

    从头开始创建一个新的工作空间需要做大量的工作,因为CCS v 7.0 的某些设置对话框无法按预期工作,主要是通过“窗口”>“首选项”对话框设置路径和环境变量。 导出和导入设置不能正常工作或出现故障。

    是否有任何保存方法可以在不丢失所有重要设置的情况下清理工作区?

    好的,经过这种艰苦的工作后,基于STM的传输现在可以正常工作,例如,我可以运行内存吞吐量分析器。

    此致
    Sven