This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS- 7.0 UIA

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602189/ccs-ccs7-0-uia

“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

    我已在SYS/BIOS中安装了UIA。(版本UIA_2_20_00_02   BIOS_6_46_04_53    xdctools_3_32_01_22_core 7.0 )。

  我在我的项目中添加了UIA。新增:

VAR负载= xdc.useModule('ti.sysbios.utils.Load');

VAR登录设置= xdc.useModule('ti.uia.sysbios.LoggingSetup');

在我的项目cfg文件中,我重建了我的项目,下面显示了许多错误。 你有什么想法吗? 谢谢!

cla8fg package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c ...

subdir_rules.mk:33:目标'build_9.12623121亿-InProc'的配方失败

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1344:9:警告:从不兼容的指针类型初始化

TI_UIA_LoggerStopMode_Object__create_S,

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1344:9:警告:(正在接近'ti_uia_loggers_LoggerStopMode_Module__Fxns__c.__sfxns.__create_'的初始化)

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.152万:15:错误:未知类型名称'CT__ti_uia_events_DvtTypes_Module__startupDoneFxn'

__Far__ const CT__ti_UIA_Events_DvtTypes_Module__startupDoneFxn ti_UIA_Events_DvtTypes_Modules__startupDoneFxn__C =((CT__ti_UIA_Events_DvtTypes_Module__startupn)Done0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.152万:118:错误:'CT__ti_uia_events_DvtTypes_Module_startupToneFxn'未在此处声明(不在函数中)

__Far__ const CT__ti_UIA_Events_DvtTypes_Module__startupDoneFxn ti_UIA_Events_DvtTypes_Modules__startupDoneFxn__C =((CT__ti_UIA_Events_DvtTypes_Module__startupn)Done0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.152万:168:错误:在数值常量之前预期为')'

__Far__ const CT__ti_UIA_Events_DvtTypes_Module__startupDoneFxn ti_UIA_Events_DvtTypes_Modules__startupDoneFxn__C =((CT__ti_UIA_Events_DvtTypes_Module__startupn)Done0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.1579万:15:错误:未知类型名称'CT__ti_uia_events_uiaErr_Module__startupDoneFxn'

__far__ const CT__ti_uia_events_uiaErr_Module__startupDoneFxn ti_uia_events_uiaErr_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_events_uiaErr_Module__startupDoneFxn) 0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.1579万:114:错误:'CT__ti_uia_events_uiaErr_Module__startupDoneFxn'未在此处声明(不在函数中)

__far__ const CT__ti_uia_events_uiaErr_Module__startupDoneFxn ti_uia_events_uiaErr_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_events_uiaErr_Module__startupDoneFxn) 0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.1579万:162:错误:数字常量之前预期为')'

__far__ const CT__ti_uia_events_uiaErr_Module__startupDoneFxn ti_uia_events_uiaErr_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_events_uiaErr_Module__startupDoneFxn) 0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.171万:15:错误:未知类型名称'CT__ti_uia_events_uiaEvt_Module__startupDoneFxn'

__far__ const CT__ti_uia_events_uiaEvt_Module__startupDoneFxn ti_uia_events_uiaEvt_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_events_uiaEvt_Module__startupDoneFxn) 0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.171万:114:错误:'CT__ti_uia_events_uiaEvt_Module__startupDoneFxn'未在此处声明(不在函数中)

__far__ const CT__ti_uia_events_uiaEvt_Module__startupDoneFxn ti_uia_events_uiaEvt_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_events_uiaEvt_Module__startupDoneFxn) 0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.171万:162:错误:数值常量之前预期为')'

__far__ const CT__ti_uia_events_uiaEvt_Module__startupDoneFxn ti_uia_events_uiaEvt_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_events_uiaEvt_Module__startupDoneFxn) 0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.1906万:15:错误:未知类型名称'CT__ti_uia_loggers_LoggerStopMode__startupDoneFxn'

__far__ const CT__ti_uia_loggers_LoggerStopMode_Module__startupDoneFxn ti_uia_loggers_LoggerStopMode_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_LoggerStopMode_Module__startupxn_C =) fonep0;

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.1906万:132:错误:'CT__ti_uia_loggers_LoggerStopMode_Module__startupDoneFxn'未在此处声明(不在函数中)

__far__ const CT__ti_uia_loggers_LoggerStopMode_Module__startupDoneFxn ti_uia_loggers_LoggerStopMode_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_LoggerStopMode_Module__startupxn_C =) fonep0;

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.1906万:189:错误:在数值常量之前预期为')'

__far__ const CT__ti_uia_loggers_LoggerStopMode_Module__startupDoneFxn ti_uia_loggers_LoggerStopMode_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_LoggerStopMode_Module__startupxn_C =) fonep0;

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.1995万:15:错误:未知类型名称'CT__ti_uia_runtime _EventHdr_Module__startupDoneFxn'

__Far__ const CT__ti_UIA_runtime EventHdr_Module__startupDoneFxn ti_uIA_runtime EventHdr_Module__startupDoneFxn__C =(((CT__ti_UIA_runtime) EventHdr_Module__startupDoneFxn) 0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.1995万:120:错误:'ct__ti_uia_runtime事件Hdr_Module__startupDoneFxn'未在此处声明(不在函数中)

__Far__ const CT__ti_UIA_runtime EventHdr_Module__startupDoneFxn ti_uIA_runtime EventHdr_Module__startupDoneFxn__C =(((CT__ti_UIA_runtime) EventHdr_Module__startupDoneFxn) 0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.1995万:171:错误:在数值常量之前预期为')'

__Far__ const CT__ti_UIA_runtime EventHdr_Module__startupDoneFxn ti_uIA_runtime EventHdr_Module__startupDoneFxn__C =(((CT__ti_UIA_runtime) EventHdr_Module__startupDoneFxn) 0);

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.2069万:15:错误:未知类型名称'CT__ti_uia_runtime _QueueDescriptor_Module__startupDoneFxn'

__Far__ const CT__ti_UIA_runstate_QueueDescriptor_Module__startupDoneFxn ti_UIA_runsturate_QueuDescriptorer_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_UIA_QueueDescriptor_Module_StartupDoneFxn)0);运行时

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.2069万:134:错误:'CT__ti_uia_runtime _QueueDescriptor_Module__startupDoneFxn'未在此处声明(不在函数中)

__Far__ const CT__ti_UIA_runstate_QueueDescriptor_Module__startupDoneFxn ti_UIA_runsturate_QueuDescriptorer_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_UIA_QueueDescriptor_Module_StartupDoneFxn)0);运行时

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.2069万:192:错误:在数值常量之前预期为')'

__Far__ const CT__ti_UIA_runstate_QueueDescriptor_Module__startupDoneFxn ti_UIA_runsturate_QueuDescriptorer_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_UIA_QueueDescriptor_Module_StartupDoneFxn)0);运行时

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.2128万:15:错误:未知类型名称'CT__ti_uia_runtime _UIAMetaData_Module__startupDoneFxn'

__far__ const CT__ti_uia_runtime _uiametaData_Module__startupDoneFxn ti_uia_runtime _UIAMetaData_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_runtime _uia_uimetaData_Module__fonexn)=)

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.2128万:126:错误:'CT__ti_uia_runtime _UIAMetaData_Module__startupDoneFxn'未在此处声明(不在函数中)

__far__ const CT__ti_uia_runtime _uiametaData_Module__startupDoneFxn ti_uia_runtime _UIAMetaData_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_runtime _uia_uimetaData_Module__fonexn)=)

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.2128万:180:错误:在数值常量之前预期为')'

__far__ const CT__ti_uia_runtime _uiametaData_Module__startupDoneFxn ti_uia_runtime _UIAMetaData_Module__startupDoneFxn__C =((CT__ti_uia_runtime _uia_uimetaData_Module__fonexn)=)

^

package/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:1.8464万:9:错误:与'ti_uia_loggers_LoggerStopMode_Object__create__S'的类型冲突

XDC_PTR ti_UIA_LoggerStopMode_Object__create__S (.

^

在软件包/cfg/amic11x_app_pa8fg.c:77:0包含的文件中:

C:/ti/uia_2_20_00_02/packages/ti/uia/loggers/LoggerStopMode.h:514:18:注:'ti_uia_loggers_LoggerStopMode_Object__create__S'的先前声明在此处

__extern XDC_PTR ti_uia_loggers_LoggerStopMode_Object__create__S (XDC_CPTR __aa,const XDC_UChar *__PA,XDC_SizeT __psz,XDC_runtime错误块*__EB);

^

gmake.exe:***[package/cfg/amic11x_app_pa8fg.oa8fg]错误1

js:"C:/ti_am335R3_04_AMMIC/xdctools_3_32_01_22_core/packages/XDC/tools/Cmdr.xs",第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于较早的错误(状态= 2)配置失败;'cmd.linker '已删除。

gmake [1]:***[builc-9.12623121亿-InProc]错误1

gmake:***[Build-9.12623121亿]错误2

subdir_rules.mk:30:目标'build_9.12623121亿'的配方失败

gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy,您好!

    请查看UIA的发行说明。 该版本需要SYS/BIOS 6.50 .00.08 和XDCtools 3.50 .00.10。 也可以升级这些组件,或者迁移到UIA 2.00 .06.52。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助