This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C40:重新启动而不恢复所有RAM

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602423/ccs-tms320c40-restart-without-restet-all-the-ram

部件号:TMS320C40

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
我是TMS320C40用户(JTAG仿真器),我希望了解一些有关使用代码编写器调试器的信息。
实际上,我使用的是gel脚本。 在此脚本中,我会重新启动我的程序。 当我重新启动时,所有RAM内存都将被重新存储。 我想知道,当我重新启动以重置RAM (RAM的预置部分除外)时,是否可能(可能是地图的定义)。

万分感谢
此致

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary,

    这是一个新项目还是您尝试维护的旧项目? 因为C40已经很老了,所以我要问。

    GEL_Restart()应该只将PC设置回入口点,而不清除RAM。

    GEL_Reset()的行为更多地取决于设备和调试探测器。 在C40上,很可能会重置您的所有注册状态,也可能清除RAM。

    您的Gel脚本是否同时执行GGEL_Reset和GGEL_Restart?

    此致,
    John