请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 主题中讨论的其他部件: BLE堆栈
工具/软件:Code Composer Studio
当资源管理器中给出的空项目示例复杂时,我收到以下错误。
此致,
乔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我无法查看包含所提供信息的错误消息的完整上下文。 您能否提供CCS生成控制台中显示的完整输出? 您可以将其复制并粘贴到文本文件并将其附加到此处。
如果您尝试使用“空项目”模板为CC2650创建新的CCS项目,您可能遇到了与本文中描述的错误类似的错误。
这是因为这些模板实际上并不是为了与CC2650部件一起使用,也不是为了成功构建而完全设置的。 如该文章中所述,开始使用CC2650进行开发的建议方法是从BLE-Stack软件附带的示例开始。 如果您从BLE堆栈示例或TI-RTOS示例开始,请提供有关哪个示例的更多详细信息,并提供完整的错误消息。